Retour
Panier
about 2 months ago

Un critère de flèche plus faible et l’utilisation de la capacité plastique vous permettent de concevoir vos projets de manière plus efficace.

MT system,EBVE,capacité plastique,value engineering

160

Introduction au sujet

Dans le secteur actuel de la construction, la demande pour des solutions à la fois performantes et économiques n’a jamais été aussi forte. La value engineering joue un rôle clé pour répondre à ces attentes, en optimisant les conceptions sans compromettre la sécurité, la fonctionnalité ou la conformité aux normes. Chez Hilti, notre engagement à favoriser une meilleure value engineering nous pousse à repousser en permanence les limites de l’innovation technique et de l’efficacité économique, tout en restant fidèles à notre principe fondamental : la sécurité.

Deux leviers essentiels dans cette démarche sont la réduction des critères de flèche et l’exploitation de la capacité plastique dans la conception. En autorisant des limites de flèche plus élevées et en exploitant pleinement la capacité plastique de notre système MT, les ingénieurs peuvent concevoir des structures plus fines et plus efficientes en termes de matériaux, tout en respectant les exigences de performance. Ces évolutions ne sont pas de simples ajustements techniques : elles constituent de véritables leviers stratégiques qui rendent notre système MT plus compétitif et durable.


Hilti MT System



Critères de flèche réduits pour les sous-structures MEP

Il est essentiel de garantir que les structures, telles que celles utilisées dans les applications MEP (CVC et installations techniques), continuent de répondre à leurs exigences fonctionnelles. Même si cela ne met pas en jeu un risque d’effondrement ni la résistance globale de la structure, cela peut fortement impacter l’usage et le sentiment de sécurité des utilisateurs.

C’est pourquoi, pour les structures MEP comme pour les structures principales, les États Limites de Service (ELS) sont aussi importants que les États Limites Ultimes (ELU). Les ELU concernent la sécurité et la stabilité sous chargements extrêmes, tandis que les ELS garantissent le bon fonctionnement et le confort en conditions normales d’utilisation. Dans les systèmes MEP, une flèche excessive peut entraîner des problèmes concrets tels que des fuites, des dommages aux équipements ou une perte de confiance des utilisateurs.

Découvrez PROFIS MSE, votre partenaire intelligent pour la conception de supports MEP de Hilti. Ce logiciel intègre des vérifications de flèche conformes aux standards du secteur. Jusqu’à récemment, les critères par défaut étaient basés sur les structures principales :

  • L/200 pour les portées simples
  • L/150 pour les consoles

Cependant, les structures MEP ne sont pas des structures primaires et permettent donc des conceptions plus efficaces, sans nécessiter des limites aussi strictes. Ainsi, Hilti permet désormais d’adapter ces critères :

  • jusqu’à L/150 pour les portées simples
  • jusqu’à L/75 pour les consoles

En l’absence de normes spécifiques pour les structures MEP, Hilti s’est appuyé sur des applications comparables, pour définir des limites plus appropriées :

  • L/150 pour les portées simples
  • L/75 pour les consoles

Cette évolution permet d’augmenter les capacités de charge par défaut, offrant ainsi davantage de flexibilité et d’efficacité dans la conception. Et si votre projet impose des exigences plus strictes, le logiciel PROFIS MSE permet de personnaliser les critères de flèche.



Activation de la capacité plastique

Actuellement, la capacité en flexion des profils et poutres est calculée dans PROFIS MSE sur la base du module de section élastique. Plusieurs études et essais basés sur la méthode des éléments finis (FEA) ont démontré que le module de section plastique peut également être utilisé pour le calcul des contraintes de flexion. Pour certains profils et poutres MT de Hilti, nous avons amélioré notre approche en intégrant le module de section plastique, permettant des calculs plus précis et plus efficaces, conformément à Eurocode 3. Cette évolution permet de proposer des conceptions plus intelligentes et des solutions optimisées, en exploitant pleinement les capacités du logiciel PROFIS MSE.


Conclusion

La value engineering consiste à prendre des décisions de conception intelligentes pour améliorer les performances sans augmenter les coûts — et c’est précisément ce que permettent les dernières évolutions du système MT de Hilti.

En introduisant des critères de flèche mieux adaptés aux sous-structures MEP, nous reconnaissons les spécificités des systèmes secondaires. Contrairement aux structures principales, ces supports ne nécessitent pas des limites excessivement strictes. Autoriser des flèches légèrement plus élevées (L/150 pour les portées simples et L/75 pour les consoles) reflète des conditions d’utilisation réalistes, améliore l’efficacité et augmente les capacités par défaut dans PROFIS MSE, sans compromettre la sécurité ni la fonctionnalité.

En complément, l’intégration du module de section plastique dans la conception de certains profils et poutres MT, validée par des essais et conforme aux recommandations des normes européennes, permet une meilleure utilisation des matériaux. Le passage d’une approche élastique à une approche plastique augmente la capacité portante tout en restant conforme aux exigences normatives.

Ensemble, ces deux améliorations — des critères de flèche optimisés et la conception plastique — offrent aux ingénieurs plus de flexibilité, de confiance et d’efficacité au quotidien. PROFIS MSE de Hilti n’est pas seulement un outil de conception : c’est un véritable partenaire pour concevoir des systèmes MEP plus intelligents, plus sûrs et plus performants.


Pour plus d’informations sur les systèmes de support, consultez la catégorie Installation Systems sur Engineering Center.

Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez nous sur LinkedIn et visitez notre page Engineering Center.


No comments yet

Be the first to comment on this article!