Dilatation thermique : le risque invisible qui compromet le supportage des réseaux de tuyauterie
Quand un matériau est exposé à la chaleur, ses molécules s’agitent et s’éloignent les unes des autres. Ce phénomène universel, appelé dilatation thermique, provoque une augmentation de longueur ou de volume. On en observe les effets dans la vie quotidienne, rails qui se déforment, ponts qui s’allongent, portes qui se bloquent, autant de manifestations visibles d’une loi physique incontournable : tout matériau se dilate lorsqu’il chauffe et se contracte lorsqu’il refroidit.


Anticipez les effets thermiques dès la conception pour éviter sinistres et surcoûts
Dans les installations techniques des bâtiments, ce phénomène n’a rien d’anecdotique. Lorsque des fluides ou des gaz circulent dans des canalisations, leur température varie et provoque les mêmes effets physiques que sur une voie ferrée : les tuyaux s’allongent, se rétractent, exercent des efforts, et déplacent les supports qui les maintiennent en place. Ces mouvements, souvent imperceptibles au départ, deviennent problématiques lorsqu’ils entraînent la déformation des canalisations, l’arrachement des ancrages ou la dégradation des traversées coupe-feu. Résultat : les conséquences d’une expansion non maîtrisée sont fréquentes et coûteuses.
Dilatation thermique : pourquoi la connaître ne suffit pas, il faut la maîtriser
Les variations de température peuvent sembler marginales sur le papier. Pourtant, quelques millimètres d’allongement suffisent à exercer plusieurs kilonewtons sur un support. Dans de nombreux projets, les calculs liés aux points fixes ou aux glissières sont tout simplement absents, ou bien les forces ont été largement sous-estimées. Résultat : on découvre trop tard que les supports se déforment, que les ancrages s’arrachent ou que la tuyauterie s’est déplacée au niveau des pénétrations coupe-feu.
Cette approche réactive, malheureusement courante, mène à des solutions improvisées sur chantier : renforts soudés, supports surdimensionnés, interventions d’urgence. Ces adaptations sont souvent coûteuses, longues à mettre en œuvre, et dégradent la productivité du projet.
Anticiper la dilatation thermique : la clé d’une gestion efficace pour vos installations techniques
Prenons un exemple concret : sur 30 m, un tuyau DN65 d’eau chaude à 80 °C s’allonge d’environ 23 mm. Si ce déplacement est empêché, l’effort axial peut atteindre 180 kg.Un effort que les supports et ancrages ne sont pas conçus pour reprendre, avec un risque de pliage des consoles, de flambage des tiges et d'arrachement des ancrages.
La maîtrise de la dilatation thermique doit commencer dès la phase de conception. Identifier les zones critiques, placer les points fixes aux bons endroits, prévoir les mouvements autorisés et intégrer ces éléments dans la maquette BIM font partie des décisions structurantes à prendre tôt dans le projet.
Cette étape de conception est fondamentale : elle conditionne la durabilité des installations, la facilité de maintenance et la réduction des coûts de chantier.
Dans notre prochain article, nous détaillerons les méthodes de calcul, le positionnement optimal des appuis glissants et des points fixes, ainsi que les différentes stratégies pour absorber les expansions sans compromettre la structure.
Maîtriser l’expansion des tuyauteries pour améliorer la performance du projet
L’expansion thermique ne concerne pas uniquement les tuyauteries elles-mêmes : elle interagit avec l’environnement technique du bâtiment, notamment les réseaux voisins, les traversées de parois coupe-feu et les systèmes de support. Une tuyauterie mal maîtrisée peut compromettre l’étanchéité d’une paroi ou générer des interférences avec d’autres installations.
À l’inverse, une conception proactive garantit :
Sécurité : suppression des risques de rupture, de désalignement ou de dégradation des traversées.
Productivité : réduction des adaptations de dernière minute sur chantier.
Qualité : intégration harmonieuse des supports et réservations dans l’environnement technique.
Dans les environnements contraints, comme les locaux techniques, les colonnes montantes ou les salles de production, cette anticipation reste souvent la clé d’un projet sans sinistre et sans dépassement de budget.
Cas concrets : les conséquences d’une expansion mal maîtrisée
Nos équipes d’ingénieurs sont régulièrement sollicitées pour intervenir sur des chantiers où les systèmes de supportage ont cédé faute d’une conception adaptée : béton fissuré, supports pliés, ancrages arrachés. Dans la majorité des cas, aucune étude de dilatation n’avait été réalisée, ou les efforts avaient été sous-estimés. Projet industriel : sur une ligne de 40 m de tuyauterie DN100, un allongement thermique d’environ 30 mm a endommagé plusieurs supports et fixations, provoquant un arrêt temporaire de la production.
Immeuble de bureaux : une dilatation mal calculée a conduit à l’endommagement d’un compensateur thermique*, retardant la mise en exploitation du bâtiment.
*Un compensateur thermique est un élément flexible, souvent en forme de soufflet, intégré dans une tuyauterie pour absorber l’allongement dû à la dilatation et empêcher la transmission des efforts aux supports ou aux structures.
La dilatation thermique : un paramètre à maîtriser pour des projets fiables et durables
Ce phénomène physique n’est pas un sujet secondaire. C’est un levier d’efficacité pour vos projets de construction lorsqu’il est anticipé et intégré dès l’amont. Plutôt que d'en subir les effets, il est possible d’en faire un paramètre maîtrisé qui garantit la sécurité, la performance et la maîtrise des coûts. Avant d’entamer votre prochain projet, posez-vous une question simple : votre conception prend-elle en compte la dilatation thermique ?
Pour aller plus loin sur le sujet, découvrez notre article suivant qui détaille les principes de conception permettant d’absorber la dilatation thermique sans compromettre la structure.
Pour approfondir le sujet, explorez notre rubrique Supportage sur Engineering Center.
Pour connaître les dernières nouvelles en matière de solutions d'ingénierie et d'innovations, suivez-nous sur LinkedIn.
Et pour de plus amples informations, veuillez contacter votre ingénieur terrain Hilti qui sera en mesure de vous aider.